This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0002:LMH0002的同轴电缆线路电压

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0002, CLC007, CLC006, LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1294181/lmh0002-coax-line-voltage-for-lmh0002

器件型号:LMH0002
主题中讨论的其他器件: CLC007CLC006LMH1297

您好!

1. LMH0002的数据表(第3页)提到了750mVpp 至1100mVpp 之间的输出电压摆幅。 假设这是此部件的标称工作范围是正确的。 例如、我能否通过更改 Rref 以低得多的电压(如600mVpp)或高得多的电压(如2Vpp)驱动?

2.  LMH0002的典型应用电路在 SDO 输出端包含两个75欧姆电阻。 因此、同轴电缆上的有效电压应仅为 SDO 输出的一半。 换言之、LMH0002的标称值只能在同轴电缆线路输入端驱动(750mVpp 至1100mVpp)/2 = 375mVpp 至550mVpp。 对吧?

3. TI 产品组合中是否有任何器件可以针对200MHz 范围内的高速信号驱动低至600mVpp 和1Vpp 的75 Ω 同轴电缆?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Navneet、

    1.正确。  该器件的表征额定范围 、见数据表第3页。  

    2.这是不正确的。 SDO 输出端的有效电压不除以2。  它是单端750mVpp 至1100mVpp (75 Ω)。  

    这些器件更多地成为 SDI 应用的目标、在此类应用中、电压摆幅介于数据表上表中表征的最高输出电压之间的最低值。 有关可调输出串行数字电缆驱动器、请参阅 CLC006和 CLC007数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    对于2号、我要问的是 同轴电缆输入端的电压、而不是   LMH0002的 SDO 引脚的电压。 两者之间有一个75欧姆的电阻。 似乎由于 LMH0002 需要外部75欧姆电阻器、它只能在同轴电缆线路输入上驱动半个 SDO 引脚电压。 (因为75欧姆电阻与同轴电缆充当分压器)。 明白了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Navneet、

    您是否在思考、因为它是一个电阻分压器、其中有两个75欧姆电阻、一个在 LMH002输出端、另一个在75欧姆同轴电缆输入端? 因此数据表规定了75欧姆总输出、而您的测试设置将具有150欧姆总输出。 实际上禁止同轴电缆输入端的电压? 是的、有道理。 LMH002驱动75 Ω 单端布线上的750mVpp。

    此致!

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。


    是的、这 正是我在想的。

    不过、我想我们在这里遗漏了一些东西。 TI 无法将此器件设计为仅提供 SDI 接口所需的一半电压-我认为同轴电缆输入时的电压为800mVpp。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Navneet、

    我的同事 Nasser 回复了您的帖子 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1292141/lmh0001-output-impedance-and-why-the-75-ohm-resistors-are-required

    此帖子会解答您的问题吗?

    此致!

    尼克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    否、该帖子也未回答此问题。 问题是,在同轴电缆线路上看到的电压是多少,似乎电压相当低:( 750mVpp 到1100mVpp )/2 ,不适合 SDI 线路驱动。 如果您可以咨询此芯片的设计人员、会发现它非常有帮助。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Navneet、

    我与同事讨论过、在高频下、电感器的作用类似于短路。 在200MHz 下、下面两个电路组件的等效电路的总 RL 阻抗为7欧姆。 由于电感器的原因、这比75欧姆电阻降低了10倍。 因此、驱动时 SDI 线上会出现完整的750至11mvpp 功率。

     

    如果您想自行验证这些结果、我们建议您购买用于 LMH1297的 EVM。  它使用270MHz 输入并具有75欧姆的800mVp-p。

    如果还有其他问题、敬请告知。

    此致!

    尼克