This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:如何使初始条件为低电平。

Guru**** 2796425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1295009/tca6424a-how-to-make-the-initial-condition-low

器件型号:TCA6424A

您好!

我们已通过3.3V 上拉电阻将电源正常信号连接到 IO 扩展器、
在初始状态中、所有稳压器(dc-dc) pg 都为低电平。

但 IO 扩展器的输出最初看起来较高。 将初始条件设置为低电平。

此致、

阿诺普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、

    默认情况下、I/O 端口设置为输入、并处于高阻态。 不过、可以添加弱下拉、根据需要将端口启动为低电平状态。

    从原理图中可以移除 R12、因为 ADDR 引脚可直接连接到 GND。  

    此致、

    插孔