This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83B:两种类型的 X 射线结果

Guru**** 2929330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1294307/sn75lvds83b-two-types-of-xray-results

器件型号:SN75LVDS83B

我们已收到3批此 MPN:SN75LVDS83BZQLR、但有两种不同类型的 X 射线结果。 是否需要支持 PCN? 或者中间的圆圈上是否有任何说明或功能变化?

DS 中用于比较 DC1340/1336的"封装外形"在2011年进行了修订、而 DS 中的"封装外形"用于比较 DC2017。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace:

    这是一个质量问题:

    请访问 TI.com 并转至客户退货:

    然后完成退货 CPR (客户产品退货)

    此致、

    G·阿巴尔卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨吉尔,感谢 您的帮助,我发现下面的包装指南在您的网站上,看到左图片的金属和右手图片丢失的金属,这是正常的吗? 您是否有封装变更的 PCN?  

    《MicroStar BGA 封装参考指南》(TI.com)

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace:

    我认为您在 X 射线中看到的额外引脚没有附加信号。 我不知道此封装有任何 PCN、我建议您按照上一主题中所述提交 CPR 表。 质量团队将能够有效地回答这个问题。

    此致、

    G·阿巴尔卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    左边我们买了 DC 13+

    右侧是样例 DC21+,

    X 射线图像和光学图像存在差异、但部分 QC 测试通过、是否可能是因为生产日期代码差异?

    PCB 基板设计的变化。 此外、请检查我们随他们提供(随附)的 X 射线和光学图像、以确认更改不会对部件的外形、配合或功能产生任何不利影响。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grace、

    您是否正在就此与 CPR 团队进行沟通? 他们最好联系 Gil、以便进行此类调查

    此致、

    凯西