This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:是否可以通过 TMUXHS4412传输单端信号?

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412, TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1293094/tmuxhs4412-is-it-possible-to-pass-single-ended-signal-through-tmuxhs4412

器件型号:TMUXHS4412
主题中讨论的其他器件: TS3DV642

您好!

DS 显示"TMUXHS4412只推荐用于差分信号。 如果差分线路上的两个信号
完全不相关、那么内部电路可能会产生某些伪影。 建议分析
此类单端用例的器件数据线路偏置。"

此外、该器件还显示了以下数据对:对于3.3V 电源电压模式、CMV 要求为0V 至1.8V、且振幅高达1800mVpp 差分。

我的问题是-如果我有一个电平为1.8V (例如 GPIO)的相当低速的单端信号、我可以在将 D1N 连接到 GND 的同时馈送此信号说 D1P 吗?然后期望 DA1P/DB1P 可以发挥多路复用器的作用?

感谢您提供任何反馈、此致、

阳市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayo:

    我建议 对单端信号使用 TS3DV642而不是 TMUXHS4412。

    TS3DV642是一款能够支持单端信号的器件。  只要信号摆幅电压在(0-5.5V)范围内、带宽为(<7.5GHz)、电流为(128mA)、它就可以传递任何信号。 请仔细检查并确保信号处于数据表中规定的建议工作条件范围内。

    如果您使用此器件、请通过+线路传输单端信号、并使相应的-线路悬空。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    感谢回复和指针、除了 TMUXHS4412、我实际上为该单端信号输入了多路复用器。

    我之所以提出这个问题、是想看看我是否可以利用 TMUXHS4412上的备用通道来节省设计的成本/面积、这可以理解、这可能不是一种推荐的方法。

    在本例中、我将使信号保持通过单独的多路复用器。

    谢谢!

    阳市