This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A-Q1:有关散热焊盘过孔尺寸的焊盘图案设计问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1295571/tca9548a-q1-land-pattern-design-question-for-via-size-of-thermal-pad

器件型号:TCA9548A-Q1

您好

根据 数据表中"焊盘图案示例"的设计、它具有0.2Φ Ω 的5通孔和1.1mm 的距离。

此设计的目的是什么?

我们是否可以使用更大尺寸的过孔和  散热焊盘上超过5个数字 来进行 散热?

非常感谢。

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    是的、这是 TI 针对此器件的建议封装尺寸、但您可以自由选择最合理的布局。 我要说的是、虽然 TCA9548A-Q1 特别 不会消耗太多功率、但更多的过孔或更大的过孔可能不会对性能造成太大影响、除非您的环境温度非常高。  

    它基本上会影响 根据 JDEC 标准布局计算的 RθJA。 如果您的热布局更加优化、 RθJA 将会降低。  

    谢谢。

    斯蒂芬