This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:数据包丢失

Guru**** 2930790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1294929/dp83822i-packet-loss

器件型号:DP83822I

大家好、

客户已提取 PHY 日志进行配置。请告知我们是否正确设置了 PFA。

它们 有数据包丢失、 以100 Base TX/RX、 PFA 波形运行。

 是否有任何调整串联端接的内部寄存器的做法会有所帮助?   您能分享您的意见和建议吗?  

发送

Rx

Ping 数据

e2e.ti.com/.../DP83822-PHy-register.txt

此致、S Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    感谢您提供了波形和寄存器转储。 这些对于调试非常有帮助。 这些波形来自 MDI 侧吗?

    您能否提供您的系统的方框图并确认 PHY 正在使用的是 MAC 接口?

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    请查看详细信息、我们正在100Mbps 的 RGMII 模式下使用 AM6254处理器

    谢谢、此致

    S.Kashyap

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    请查找详细信息、我们在 RGMII 模式下使用 AM6254处理器、以100Mbps 的速率、通过 RJ45连接器 TX/RX 使用波形

    谢谢、此致

    S.Kashyap

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kashyap、

    接下来、我想谈谈一些术语、连接 PHY 和  AM6254处理器的引脚是 RX/TX 线路。 连接到 RJ-45的引脚为 RD/TD。 在内部、我们发现由于术语差异、同行之间存在沟通错误。  

    感谢您提供原理图快照、从中我可以看到 VDDIO 电平是3.3V 正确吗? 观察您的 MDI 电路、+/-线路之间的连接看起来不错、只是将其上拉至1.8V 而不是3.3V。这是有意为之的吗?

    另请注意、我将于11月23日至11月29日不在办公室、请预计回复会有此延迟。

    此致、

    阿尔瓦罗