This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:这种连接配置是否可行?

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1296065/tca9803-is-this-connection-configuration-possible

器件型号:TCA9803

大家好!

我想提一个有关配置的问题。

是否可以采用如下所示的连接配置?

是否可以在 TCA9803之间连接从 MCU 和传感器?

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;任何总线段可以具有两个以上的器件。