This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否有任何器件系列可以将并行(DPI)转换为 LVDS 4通道?

Guru**** 2929580 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C189-Q1, SN65LVDS93A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1295679/is-there-any-device-family-from-ti-that-can-convert-parallel-dpi-into-lvds-4-lane

主题中讨论的其他器件:SN65LVDS93A-Q1、DS90C189-Q1

尊敬的 TI 支持团队:

我在网站上浏览了产品目录、试图找到 DPI 到 LVDS 的转换器。  到目前为止,我还没有找到一个,因此尝试在这里确认它。

提前感谢您、

努里语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nuri、

    我们的产品系列中有许多产品可以实际执行这种转换。 您能否提供更详细的要求、以便我能够引导您找到最佳方案?

    -你需要什么 PCLK 速率?

    -您需要什么温度范围?

    -您是否需要符合汽车标准的解决方案?

    -您需要什么 I/O 级别? 1.8V 或3.3V?

    此致、

    凯西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Casey、您好!

    感谢您提供快速反馈!

    -你需要什么 PCLK 速率? 我正在寻找35MP/s 至135MP 的产品。 它还不是一个设定值,因此为什么我要求为这个目的的系列产品。

    -您需要什么温度范围? 优先为-40至105。

    -您是否需要符合汽车标准的解决方案? 首选汽车解决方案。

    -您需要什么 I/O 级别? 1.8V 或3.3V? 如果我能看到这两个级别的选项就好了。

    感谢您的支持、

    努里语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nuri、

    如果可以使用-40-85C 的温度范围、那么 SN65LVDS93A-Q1也是一个不错的选择。 该收发器支持具有4通道 LVDS 输出的135MHz PCLK。 它可支持1.8V 或3.3V I/O。 还具有汽车品质因数。  

    另一种常见的 选择是 DS90C189-Q1。 此器件可支持:

    -汽车质量  

    --40°C 至105°C 温度范围  

    - 1.8V I/O

    我可以支持单 LVDS 4通道输出或双4通道输出。 在单模式下、它可以从25 -105MHz 支持 PCLK。 在双通道中、它可以支持50 -185MHz

    大多数~μ V 105MHz 以上的 LVDS 应用都使用双模(2个4通道)。  

    此致、

    凯西