This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93B-Q1:RGB565至 LVDS

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1296355/sn65lvds93b-q1-rgb565-to-lvds

器件型号:SN65LVDS93B-Q1

您好,专家,

我是否可以知道 SN65LVDS93B-Q1是否可以支持 RGB565转 LVDS?  

如果可能、如何连接这些引脚?

Br、

链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Link:

    是的、SN65LVDS93B-Q1可以支持 RGB565。 请参阅数据表中的表2-像素数据分配、了解如何根据系统需求映射输入数据。

    此致!

    尼古拉斯