This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1451:VCC = 3.3V 时的时序规格

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1295805/thvd1451-timing-specs-for-vcc-3-3v

器件型号:THVD1451

大家好、

我们的客户希望 在其设计中使用 THVD1451、VCC = 3.3V。

不过、所有时序规格都适用于 VCC = 5V 条件(第11页、第 7.8节"开关特性")

您能否提供 VCC = 3.3V 的数据?

此致
马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    对于 VCC = 3.3V 运行、最大/最小值规格仍适用-我们不指定此器件在3.3V 时的典型值。  

    实际上、我们确实指导设计人员使用不是典型的最大时序规格来设计系统-因此使用列出的最大条件作为系统时序注意事项的设计指南。  

    此致!

    帕克·道德森