This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN751177:驱动器和接收器的最低 tPLH 和 tPHL

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1296346/sn751177-the-minimum-tplh-and-tphl-for-a-driver-and-a-receiver

器件型号:SN751177

您好!

我的客户想知道驱动器的最低 tPLH 和 tPHL。
他们还想了解接收器的最低 tPLH 和 tPHL。

此致、

平野健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    我们未在该器件上指定最小传播延迟-更常见的是、我们在大多数 RS RS -422器件上都没有指定最小传播延迟。

    客户应设计具有最大条件的系统、以确保正常运行和稳定的通信-针对任何较低条件设计系统都可能导致应用出现故障。  

    此致!

    帕克·道德森