This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041 USB C 至 A 问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1296489/tusb8041-tusb8041-usb-c-to-a-problem

器件型号:TUSB8041

大家好、我们将使用 TUSB8041开发 USB 集线器。
当我第一次制造开发板时、我确认它可以与 USB A 转 B 和 B 转 C 电缆一起正常工作。

后来、我把上游的 C 型换成了新的电路板、但 C 型到 C 型线缆正常工作、但 A 型到 C 型线缆会引起电流消耗和发热、造成间歇性断开。
(C 到 C 电缆产生大约30mA 的电流消耗、
使用 C 到 A 时、150mA 或更多的功耗以及 LDO 和 MCU 中发生发热)

我可以问您、如果我的电路有问题、或者我应该在 A 到 C 中使用不同的方法吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    标准 A 转 C 电缆的 CC1通过 Rp 电阻器连接到 VBUS、如下所示。

    使用5.1k 下拉和56k 上拉、您将在 VBUS 上创建电阻分压器。

    若要使用 Type-C 连接器、您需要使用 CC 控制器并使用 CC 控制器来控制 CC1/2、而不是将 CC1和 CC2通过5.1k 电阻器直接连接到 GND。

    谢谢
    大卫