This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E11:USB 2.0中继器/重定时器/信号调节器

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB214, TUSB216, TUSB211, TUSB2E11, TUSB212, TUSB211A, TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1288525/tusb2e11-usb-2-0-repeater-retimer-signal-conditioner

器件型号:TUSB2E11
主题中讨论的其他器件:TUSB211TUSB212、TUSB214、TUSB216、 TUSB217TUSB211ATS3USB221

您好!

我需要灵活的 USB 2.0中继器、或者、显而易见-具有衰减设置的重定时器。

我尝试过 TUSB211、并更多地尝试了该系列的产品、但我没有看到任何显著的信号改进。

因此、两个  TUSB2E11通过 eUSB 背对背连接似乎是个好主意、因为它内部有"逻辑"。  

它将是一种静态配置、一个主机和另一个器件。

我应该如何配置此捆绑包?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yaroslav,

    您能解释一下您正在使用哪个器件吗?  它们有两个用途。

    TUSB211外设 - USB 2.0转接驱动器
    TUSB2E11 - eUSB 转发器

    根据您的描述、我假设您希望使用 TUSB211外设 。  这是一款 USB 2.0转接驱动器、我们拥有一整套包含各种特性的转接驱动器。

    TUSB211外设
    TUSB212兼容
    TUSB214
    TUSB216
    TUSB217

    TUSB2E11有一个非常具体的用例、 如您所说、它内部有逻辑。  可以在 USB-IF 在线文档库中找到 eUSB 标准、该标准定义了 eUSB 中继器的数字状态机。  我们的器件符合该规范。

    我不知道市场上有任何 USB 2.0重定时器。  与 USB 3.2相比、USB 2.0信号频率相对较低、通常无需太多的信号调节。  重定时器用于进行比 USB 2.0应用通常所需的更高级别的信号调节。

    USB 2.0信号会衰减、振幅会减小吗?  我想如果我们关注您没有显著改善信号的原因以及您的设计需求、您的设计将会节约成本。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼古拉斯!

    此时、我尝试配置  TUSB2E11  如主题标题中所述。

    目标是由于信号路径衰减(长电缆和多路复用器)而提高信号的直流电平。  

    正如我所提到的: TUSB21x 系列对此无能为力。 它只有助于眼图的预加重交流部分。 轻微移动。 (例如、我们依赖 TUSB211)

    所以我在寻找 采用 Type C 的 重定时器 IC。 它应该接收数据包并发送到下一个节点。  

    不是必需的"数据包"、也许只是 USB 2.0总线状态和电平、但它应该重复它、不仅有助于 TUSB211。

    那么、问题是-是  TUSB2E11  能够背靠背地实现此目标? 应该如何配置它?  

    P.S.我的下一次尝试是 TUSB216、因为它具有直流电平增益。 但如果不能提供帮助、我看不到任何 TI 产品。 也许 NXP PTN3222可以提供帮助、它强制进入主机/设备模式、这正是我在 TUSB2E11中所期望的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yaroslav,

    即可回答您的问题。  是的、TUSB2E11可背靠背使用、但我不推荐。  您需要具有 eUSB 主机和 eUSB 器件才能工作。  你有什么办法?   它们很难在市场上找到。  您将无法使用此设置中的 USB 2.0设备。   

    我向 您推荐的产品是新发布的 TUSB211A!  与 TUSB216相比、此器件具有直流升压功能并可节省成本。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼古拉斯!

    现在、我拥有 TUSB21x 系列 在手。 我已经全部尝试过了。 它们有两个问题:

    ——设备的具体细节让我  我们需要多次将信号恢复到 ,因为设备是在一个链中连接的。 两个芯片后、信号下降得太多。
    -- TUSB21x   芯片无法在低速和全速下运行 ,我也需要恢复。

    这就是我需要转接驱动器(重定时器)的原因、它将在每个器件上完全重新生成信号。
    我找到了一个工作解决方案:USB 电隔离器。 它完全符合我对信号的需求、但我不需要电隔离、它对我们来说是冗余的。

    因此 、我考虑 TUSB2E11 作为更便宜的解决方案。 我 想将一个芯片配置为外设、将另一个配置为主机 。 通过 eUSB 线将它们连接在一起、我将得到一个转接驱动器。 问题是: 如何使芯片具有静态配置:一个只有主机、另一个只有外设 。 NXP 芯片让您可以做到这一点。 但我不需要 NXP、我需要 TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yaroslav,

    感谢您对 TI 的承诺。  我会尽我所能帮助你。

    如果您遇到 USB 低速和全速问题、似乎您的 USB 通道真的很长。  很明显、我想说您的系统不符合 USB 标准、这不是 IC 供应商通常设计的目标。   因此、很难找到适合您的产品。

    两个 USB 点之间的最大电缆长度为5米(16英尺、5英寸)。  如果是这种情况、我预计不会出现问题。  您能否详细介绍一下您的设计以及您的通道使用了多长时间?   

    我会在这里咨询我的团队、并确认您建议的具有背靠背 TUSB2E11的解决方案是否可行、以及是否有任何方法强制使用主机和外设。  您是否已确认 NXP 中继器将以这种方式工作?

    谢谢。

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼古拉斯!

    感谢您的支持。

    实际上、电缆的长度完全符合标准。 出现这些问题的原因是线路上有很多(几十个) USB 多路复用器、用于将不同主机的信号切换到单个外围设备。 从逻辑上讲、这被分成块、其中有多个多路复用器、并且输出端应该有一个转接驱动器。 可以在一条线路中连接多个块。

    至于 NXP、我还没有进行测试、但他们的数据表明确说明了可以通过 I2C 设置静态模式配置。 我想它会起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yaroslav,

    啊、这是有道理的。  感谢您的澄清。

    我会在本周告诉你。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yaroslav,

    如果可能的话、我需要更多信息来说明。   

    这 不是我们测试过的应用、而是被认为超出了正常用例。  因此、我们不能保证它能如 数据表中所述正常工作。

    您能告诉我、您的多路复用器的 Ron 是什么吗?  或许可以用图表描述您的系统?  您计划使用其中多少个中继器?  每个 eUSB 中继器都会增加一些抖动、eUSB 中继器还会消耗 USB 数据包中的少量同步位、因此您只能在单个 USB 通道路径中使用两个。

    是否可以选择使用多个转接驱动器?

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholaus!

    我可以大致解释它的连接方式。 下面是一个模块的草稿:

    LINE_IN >=[M]===[R]==> LINE_OUT
                  |
                 在


    LINE_OUT -该模块的输出、可连接至同一个模块的另一个 LINE_IN 引脚或 USB 设备。
    LINE_IN 和 IN -主机输入。 LINE_IN 与中的不同之处在于、它假定连接到同一个块的另一个、以便增加连接到 IN 的主机数量。
    M - USB 多路复用器 TS3USB221。
    r - USB 转接驱动器/重定时器。 这是应该使用两个 TUSB2E11的地方。

    LINE_IN 和 LINE_OUT 之间有一条带有 USB 连接器的短(~20-30cm)电缆。

    该实验显示、经过4个块(即4个多路复用器)后、信号下降并且主机无法识别器件(LINE_OUT)。 我没有使用 R 驱动器、而是使用了 TUSB21x 产品线中的每个芯片、但没有任何帮助。

    我还仔细检查了引线对齐和阻抗、一切都是正常的、并且符合规格(甚至更准确)。 大概是由于块之间的连接器、会发生信号损耗和反射。 但这是设计的一部分、我无法移除连接器。 该误差本质上是累积的-块越多、信号就越差。 因此、我需要某种器件来代替 R、该器件允许我完全重新生成信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yaroslav,

    我明白您的观点、您无法将 M 和 R 替换为双端口集线器、如 TUSB8020或 TUSB4020、因为您的集线器级别不能超过5级。 很遗憾、我不相信背对背 eUSB 中继器也可以在这里工作。  原因如下:

    eUSB 中继器的设计中内置了静噪检测功能。  这意味着在 eUSB 侧接收到的第一个位、发送器开启且 USB 侧开始发送之间存在非常轻微的延迟。  这会导致 USB 备份集的同步部分上出现"部分位"。  您可以说 eUSB 中继器"消耗"同步位。  这就是为什么 USB-IF 在 USBET 软件中有一个单独的电气兼容性标签的原因之一、这是因为它通常会导致 SYNC 位的丢失而无法通过典型的 USB 兼容性。  如果存在两个块在一起的情况(假设背靠背正常工作)、则它会消耗更多的同步位。  这会导致任何 USB Rx 都难以锁定传入的 USB 信号时钟、并且很可能无法检测到终端设备和进行枚举。

    这是一个棘手的问题。  如果所有这些都有道理、请告诉我。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholus:

    首先,非常感谢您的帮助!

    但不幸的是,我的情况似乎没有可能的解决办法。 目前我将使用 USB 集线器、并将 USB MUX 升级到较新的型号。  

    此致、

    雅罗斯拉夫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yaroslav,  

    这是我的荣幸。  很抱歉、我们找不到答案。  祝你好运!

    此致、

    尼古拉斯