This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:应用问题

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1295769/sn65dsi86-application-question

器件型号:SN65DSI86

您好!

1) 1)此器件是否可以支持全范围强制输出? 或输出分辨率与输入分辨率相同?

2)此设备是否支持颜色格式转换? 是否支持任何类型的转换?

3) 3)为了驱动 eDP 显示、此器件是否支持颜色格式转换?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意,由于感恩节假期,客人将于11月27日星期一下午之前收到回复。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Zach、

    1) 1)此器件是否可以支持全范围强制输出? 或输出分辨率与输入分辨率相同?

    此设备使用输入分辨率作为输出分辨率、您无法强制输出分辨率。

    2)此设备是否支持颜色格式转换? 是否支持任何类型的转换?

    该器件是一个电桥、因此任何输入都将被驱动为输出。 器件无法转换颜色格式、但如果源已转换颜色格式、器件可以将其发送到接收端。

    3) 3)为了驱动 eDP 显示、此器件是否支持颜色格式转换?

    参见回应2。 此外、此器件还可支持18bpp 和24bpp