This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 光收发器- 25G 短和1G 长

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET2804TLP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1294721/optical-transceivers---25g-short-and-1g-long

主题中讨论的其他器件:ONET2804TLP、ONET2591TA

尊敬的先生/女士:

 

我希望您能协助您寻找芯片、以便为两种不同的应用构建高速光收发器。

 

短距离上的数字25G

这里我们需要25G VCSEL 激光驱动器和25G 跨阻放大器。 您是否还提供双通道版本?  

如果您有 EVB 和应用手册、我们也会对此感兴趣。 根据这些规格、我们已经将 ONET2804TLP 确定为限制性 TIA、但它为4个通道、这比我们需要的多。

 

长距离数字1G

这里我们需要一个1G DML/EML 激光驱动器和一个1G 跨阻抗放大器、用于与雪崩光电二极管连接。 您是否还提供双通道版本?  

如果您有 EVB 和应用手册、我们也会对此感兴趣。  根据这些规格、我们已将 4211LD 激光驱动器 和 ONET2591TA 确定为 TIA。

感谢您的建议。

昆廷·B·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quentin:  

    ONET2804TLP 限制 TIA 是我们提供的唯一可处理25GBps 数据速率的器件、遗憾的是、它仅提供四通道配置。 此外、我们不提供任何能够处理如此高的数据速率的激光驱动器。

    ONET2591TA 未提供双通道配置、只有单通道配置。  

    我们不为您提到的任何器件提供 EVM。 不过、我在下面附上了一些可能有用的资源。

    应用手册 SLLA311

    TIDA-00088

    ONET1131EC EVM 用户指南 (作为参考)

    我希望这些信息对您有所帮助。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick、很感谢您的帮助、让我来回顾材料、我会回来回复您。
    昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quentin:

    没问题。 如有任何其他问题、请随时予以解答。

    谢谢。

    尼克