This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:TPD4E02B04的1个引脚

Guru**** 2925070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1296633/tpd4e02b04-1-pin-of-tpd4e02b04

器件型号:TPD4E02B04

我能用芯片背面突出的半圆来确认芯片1针的位置吗?
这是否是芯片封装上唯一具有1引脚标记的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的玉溪:

    是的、这是一种确定引脚1位置的方法。 如果您将器件以卷带形式使用、则还可以从数据表中的此摘录中确定引脚1的位置:

    此致、

    J·普拉盛