This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601:第5.0代转接驱动器

Guru**** 2881340 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR1601, CDCDB800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1296095/ds320pr1601-gen-5-0-redriver

器件型号:DS320PR1601
主题中讨论的其他器件: CDCDB800

您好!

1 a)如果我们使用 SM 总线而不是 EEPROM 来对转接驱动器(DS320PR1601)进行编程、那么数据将保存在何处?

  B)我们是否需要在每次打开插件卡模块时进行编程?

2同样、对于时钟缓冲器 CDCDB800、我们可以通过启用 SMB 使能位(OUT_EN_CLK)或通过 OE#硬件引脚启用 clk 输出。

  a)如果 我打算使用 SM 总线寄存器而不是硬件引脚、那么该寄存器设置在 断电后是否会保持不变?

谢谢。此致、

Shekha Shoukath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以回答第一个问题。 我们可以将其分配给时钟和计时组来响应第二个问题。

    只要我们不关闭卡的电源、就可以保存通过 SMBus 接口更改的寄存器内容。 即使我们启用 PD (断电)引脚,也会保存寄存器内容的更改。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shekha:

    [报价 userid="577998" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1296095/ds320pr1601-gen-5-0-redriver "]

    2同样、对于时钟缓冲器 CDCDB800、我们可以通过启用 SMB 使能位(OUT_EN_CLK)或通过 OE#硬件引脚启用 clk 输出。

      a)如果 我打算使用 SM 总线寄存器而不是硬件引脚、那么该寄存器设置在 断电后是否会保持不变?

    [/报价]

    大多数包括 CDCDB800在内的 TI 时钟缓冲器都没有非易失性存储器、因此如果使用 SMBus 控制、则在 缓冲器断电后不会保留寄存器设置。 我碰巧对时钟和计时产品比较熟悉、但将来最好为时钟部件创建单独的线程、以便获得尽可能好的支持、因为它们由另一个产品系列管理。 我们已将该主题重新分配给他们、以防他们有其他意见。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果通过 SM 总线寄存器对转接驱动器进行编程、那么如果我们关闭加载卡功能、数据是否会保存在这些寄存器中?

    出于这个原因,这在 DS320PR1601EVM 中是否使用了 EEPROM?

    谢谢。此致、

    Shekha Shoukath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 关闭电源时、寄存器设置将丢失。

    2)。  重新上电后、使用 MODE 引脚和 EEPROM 寄存器设置将自动恢复。

    此致、Nasser