This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3243E:原理图检查

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1297028/trs3243e-schematic-check

器件型号:TRS3243E
主题中讨论的其他器件:TRS3243

您好  

您可以帮助检查下面的 TRS3243原理图和任何需要调整的地方,谢谢

e2e.ti.com/.../TRS3243E.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    因此原理图看起来没有什么问题-它应该如图所示正常工作;不过、我有几条注释。  

    1.您通过一个电阻器上拉/FORCEOFF、FORCEON 和/INVALID。

    1a)如果此处没有其他信号、则器件将始终开启。  

    1b)如果您未使用/INVALID、则可以将其保持悬空-它是一个输出。  

    1c)如果要使用自动断电模式、请保持 FORCEON 为低电平、/FORCEOFF 为高电平。  

    2.在 COM 线上接地的电容会降低性能和影响 总线的实际差异。 我们指定了1000pF 电容负载下的最大速度(包括电缆连接)、因此使用100pF 电容器会节省 RS -232总线的总电容预算。 您可以使用这些、但这是一个折衷方案。  

    除此之外,我没有任何其他评论-它看起来不错!

    此致!

    帕克·道德森