This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32C:AM26C32CDR 引脚对引脚

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1296944/am26c32c-pin2pin-for-am26c32cdr

器件型号:AM26C32C
主题中讨论的其他器件:AM26C32

大家好、

AM26C32CDR 已停产。 我们是否有引脚对引脚或适合客户的器件?

Br、

维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM26C32‍IDBR 已激活。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victoria:

    请使用 AM26C32IDR -它基本上是完全一样的部件、但是可以处理一个更高温度额定值(-40°C 至85°C)-这是建议的替代产品。  

    此致!

    帕克·道德森