This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:意外的输出电压(3.3V->1.8V)

Guru**** 2939430 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1294801/pca9306-unexpected-output-voltage-3-3v---1-8v

器件型号:PCA9306

大家好、

我的客户询问一个问题、即使遵循了我们推荐的原理图、PCA9306的输出电压也高于预期。

他们使用的电路是基准 I2C 电平转换、用于将3.3V 电压转换为1.8V 电压。

问题是、1.8V 侧的输出电压高达~1.95V。  

似乎有些偏置电流会从 VREF2影响 VREF1。 这是预期行为吗? 如果是、您能否从器件内部档案的角度解释这一行为?

请参考我客户的原理图、如下所示。  

谢谢你。

杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在正常运行期间、一个小电流流入 VREF2并从 VREF1流出。 如果 LDO 产生1.8V 电压、而如果没有其他器件连接到该 LDO、而该器件不会使用该电流、则电流将无处可去、C117可能会充电到更高的电压。 为了防止这一情况的发生、在1.8V 和接地之间连接一个≤Ω 330 kΩ 电阻器。

    请参阅 [常见问题解答] LSF 转换器如何工作? 及链接的视频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如克莱门斯指出的、可能存在从 Vref2引脚进入 Vref1引脚的泄漏(PCA9306数据表对此进行了讨论)。 如果您使用 LDO 或 Vref1上的某些稳压器生成电压、但该稳压器无法灌入泄漏电流、则可以解除对电压的管制。  

    您能否探测 Vref1引脚以验证电压是否上移、或者仅是 SDA/SCL 引脚?

    正如克莱门斯指出的、您也可以将一个电阻从 Vref1接地到 GND、为泄漏电流提供一条路径。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    谢谢你。 在采用1.8V 灌电流路径后、问题似乎已解决。 仅供参考、它不是 LDO、而是无负载的直流/直流转换器。

    此致、

    杰伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    最后、我想和您确认一点。

    下表是取决于灌电流路径电阻器的电压测试数据。

    是否有您建议的特定值? 我会说、200千欧对我来说似乎没问题。

    谢谢!

    杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VREF1和 VREF2之间的电压是内部 MOSFET 的栅源阈值电压、约为0.6V。这些引脚之间流动的电流受到200 kΩ 电阻器的限制。

    对于电路中的电压、330 kΩ 足以灌入此电流。