This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:DS160PR410共用寄存器和放大器;通道寄存器问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1297043/ds160pr410-ds160pr410-share-registers-channel-registers-issue

器件型号:DS160PR410

您好、专家:

您能否举个例子来说明什么是共享寄存器、什么是通道寄存器?

从下面的描述,我看不到两者之间的区别。

谢谢

萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoxiang:

    DS160PR410的共享寄存器在整个器件之间共享、而通道寄存器用于控制特定的器件通道。

    所附图像中的描述表明共享寄存器可用于指定特定编程通道。 使用寄存器0xFE 和0xFF 选择通道的寄存器访问。 选择特定通道进行编程后、可使用通道寄存器映射来编程器件特定于通道的设置。

    此致!
    大卫