This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:选择合适的 USB3.0集线器

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1296533/tusb8042a-select-a-proper-usb3-0-hub

器件型号:TUSB8042A
主题中讨论的其他器件:TUSB8044A

你(们)好

我们将选择集线器以用于一般 USB3.0 (5Gbps) 的使用。 1:2或1:4都可以。

筛选后仍有以下许多候选项。 您能否介绍一下从技术角度来看的主要区别?  另外、我们想知道从供应链的角度来看、哪一个更粗鲁。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关各集线器之间的区别、请参阅此应用手册、网址为 www.ti.com/.../slla445.pdf。 对于最新集线器、请使用 TUSB8044A。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、我可以问一下"USB billboard"有什么作用吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    USB Type-C 设计中有2个主要功能。 一个是电源协商、第二个是交替模式。

    USB 告示板器件类定义介绍了用于将器件容器支持的交替模式传达给主机系统的方法。 这包括字符串描述符、可用于以人类可读的格式提供支持详细信息。

    如果器件无法在 tAMETimeout 内成功进入交替模式、则器件应最大程度地公开由 VBUS 供电的 USB 2.0接口(USB 告示板器件类)、以便向用户弹出消息窗口。

    谢谢

    大卫