This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSB12LV32:TSB12LV32IPZ 和 TSB12LV32TPZEP 之间的差异

Guru**** 2949910 points

Other Parts Discussed in Thread: TSB12LV32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1296857/tsb12lv32-differences-between-tsb12lv32ipz-and-tsb12lv32tpzep

器件型号:TSB12LV32

 TSB12LV32的工业温度版本(TSB12LV32IPZ:-40°C 至+85°C)已停产。 但 TSB12LV32TPZEP 仍在生产中、并在更宽的温度范围(-40°C 至+105°C)下运行。 这两个器件似乎是引脚对引脚兼容的。 除了更宽的温度范围外、TSB12LV32TPZEP 与 TSB12LV32IPZ 还有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两款器件是相同的、只是限定条件不同。

    谢谢

    大卫