This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BR400:DS15BR400输入端接

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15BR400, DS25BR400, DS15BR401, DS15BR400EVK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1294572/ds15br400-ds15br400-input-termination

器件型号:DS15BR400
主题中讨论的其他器件: DS25BR400DS15BR401

尊敬的 Nasser:

我们是否需要在输入端使用100欧姆电阻器、如以下链接提供的文档中所示?

https://www.ti.com/lit/ug/snlu010/snlu010.pdf?ts = 1696534591539&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDS15BR400

如果 DS15BR400的输入和输出端都有内置100欧姆电阻器、为什么输入端有100欧姆电阻器?

谢谢。

阿尔明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Armin:

    请注意、DS25BR400有两种封装:TQFP 和 WQFN。 第二个封装 WQFN -没有端接电阻器。 您引用的文档采用 WQFN 封装。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nasser、您好、我问的是 DS15BR400、而不是 DS25BR400。 我在数据表中看到 DS15BR401没有输入端接、但没有关于不同封装具有不同端接的说明。 您可以提供建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Armin:

    抱歉、这是我的错。

    请注意、数据表的第2页指定了每个封装类型(PFB 与 RTV)的每个封装和输入终端是否存在:  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    很抱歉、我不明白您想要解释什么。 这是我在数据表(第8页)中看到的内容:

    "DS15BR400在输入和输出端都集成了端接电阻器。 输入端在差分对上有一个100Ω 电阻器、从而将接收器端接尽可能靠近器件的输入级。 LVDS 输出还包含一个集成的100Ω 欧姆终端电阻器、该电阻器用于最小化输出回波损耗、而不会代替接收器件输入端的100欧姆终端。 集成端接可提高信号完整性并减少外部元件数量、从而节省空间。 DS15BR401仅具有100Ω 输出终端。"

    图 1和图2。

    但是、在评估板中的下面链接(您也可以看到顶部的链接)中使用了外部输入终端。

    https://www.ti.com/lit/ug/snlu010/snlu010.pdf?ts = 1696534591539&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDS15BR400&_ticdt=MTcwMTEwODU2M3xsaXQ2NTQzNzM4MDY1NDM3MzgwNjU0MzczODA2NDJiM2FkNDExZjM1MzJjfEdBMS4xLjEzNjU3NzI2NDEuMTY5NTE1NTkxMw

     数据表中是否有错误?

    谢谢。

    阿尔明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Armin:

    我认为您指的是输入端接。

    仅 DS15BR401需要100 Ω 终端。 DS15BR400已经具有100 Ω 输入端接电阻、不需要该外部端接电阻。  

    您在上面发送的图表或 EVM 用户指南中出现了错误。 仔细观察时、引脚排列是指 DS15BR401而不是 DS15BR400、因此它需要100 Ω 外部端接。 希望这一点现在已经清楚了。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    可以。 我指的是输入端接。 DS15BR401和 DS15BR400都采用 WQFN 和 TQFP 封装、这意味着任一封装都可以具有输入端接。  不过、仅仅检查 DS15BR400EVK 用户手册第8页的引脚并不能确切地表明这是 DS15BR401而不是 DS15BR400。 因此、您的建议是、  DS15BR400EVK 用户手册第8页提到的 DS15BR400实际上应该识别为 DS15BR401、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Armin:

    是的、应标识为 DS15BR401而非 DS15BR400。

    此致、Nasser