This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9538:关于 TCA9538&LP5018地址引脚

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9538, LP5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1296512/tca9538-about-tca9538-lp5018-address-pin

器件型号:TCA9538
主题中讨论的其他器件: LP5018

您好!

请告诉我如何处理 TCA9538的地址引脚。
将地址端子(A0、A1)连接到 VCC 时、在不使用上拉电阻器的情况下是否可以将其直接连接到 VCC?
关于其他器件、我有与上述相同的问题。 可以在不通过上拉电阻器的情况下将 LP5018的地址引脚直接连接到 VCC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此不需要上拉电阻。 但如果希望在调试期间更改地址、可能会很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nagahama:

    这些引脚可通过电阻器连接到 VCC 电源或 GND、也可以直接连接到 TCA9538。  

    同样的规则也适用于 LP5018器件上的 ADDR0/1引脚。  

    这就是 Clemens 讨论的配置。 如果 PCB 板上存在该设计、系统设计人员现在可以通过在实际电路板上去除 R1或 R2来将地址位调整为高电平或低电平。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对我遇到的问题提供建议进行回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对我遇到的问题提供建议进行回复。