This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:TX/RX 信号问题

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1296529/sn65hvd230-tx-rx-signal-issue

器件型号:SN65HVD230

您好!

如下所示、我们测量的信号在 EOF 中突然变大或变小。  

此部件是关于 CANbus 收发器的。 是否有任何可以调节的东西?

e2e.ti.com/.../SN65HVD230.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、

    这是在正确接收到 CAN 帧时由总线上的所有收发器发送的 ACK 信号。 由于有多个器件正在驱动一个显性信号、因此会驱动更多电流、因此该位的差分振幅会增大。 这是正常行为。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    埃里克·哈克特