This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100KR401:reg : DS100KR401SQE/NOPB 支持的协议

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100KR401, DS100DF410, DS125BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1296697/ds100kr401-reg-ds100kr401sqe-nopb-supported-protocols

器件型号:DS100KR401
主题中讨论的其他器件: DS100DF410DS125BR820

尊敬的团队:

美好的一天!!!

我正在尝试在设计中为 XLPPI 接口使用 DS100KR401SQE/NOPB。 会否支持或不支持?

在将 XLPPI 接口与 DS100KR401SQE/NOPB 连接时、是否需要考虑任何建议/规则。

尽早期待您的支持。

此致、
A·戈马蒂
硬件设计工程师
数据模式印度有限公司
金奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    根据一些快速研究、XLPPI 与 SFP+要求类似。  您的渠道持续多长时间?  假设主机也符合 SFP+电气特性、我希望 DS100KR401支持 SFP+、但如果通道很长、可能也值得考虑采用重定时器。  请注意、由于这只是一个转接驱动器、因此它将补偿通道损耗(ISI)引起的抖动、但不会减少主机发送器的固有抖动(如 RJ)。  如果您的主机发送器由于固有抖动而无法满足前端口要求、请考虑使用像 DS100DF410这样的重定时器。

    此外、您可以考虑 DS125BR820、因为我们有一本关于在40 GbE 应用中使用此器件的应用手册。   

    https://www.ti.com/lit/an/snla226/snla226.pdf

    一般来说、您应该考虑器件在信号链中的放置位置。  器件前后的插入损耗量会影响其性能。  您可以将 IBIS-AMI 仿真与通道模型结合使用、以便为您的设计增添信心。

    谢谢。

    德鲁