This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD200A:它是否支持热插拔?

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1295598/sn65mlvd200a-can-it-support-hot-swap

器件型号:SN65MLVD200A

大家好、  

只是想检查 DS91C176TMAX/NOPB 和 SN65MLVD200ADR 是否支持热插拔。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    这两款器件都不包含任何用于热插拔的专用电路。 将任何未供电器件插入供电总线会在总线中引入新的电容、从而迫使电流进入电容中进行充电。  

    理想情况是在热插拔事件发生时禁用接收器和发送器。 这将确保出现在电缆侧的任何毛刺脉冲都不会让其越过逻辑/接口侧。

    只要热插拔事件不违反器件的绝对最大额定值、就不会损坏器件。 (例如数据表显示的 A/B 引脚的-1.8V 电压)。  

    更多阅读信息、请参阅以下应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/slla107/slla107.pdf?ts = 1701116510585&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    -鲍比