This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS191:最大和最小电压输入和输出

Guru**** 2894260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1296742/sn75als191-maximum-and-minimum-voltage-input-and-output

器件型号:SN75ALS191

您好!

我在数据表上看不到输入电压限制。 您能说是否存在可以使 IC 中断的最大和最小电压?

另一个问题是、我是否最好将所有未使用的引脚连接到 GND、例如在第二个通道中、将输入和输出连接到 GND?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值指定了7V 的正限制。没有负电压限制、但您需要限制流经输入钳位二极管的电流、以防止其烧毁。

    未使用的输出应保持开路。 未使用的输入应该被连接至 VCC 或者 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    最大输入电压为7V -实际上、您应该尝试始终将输入保持在>= 0V。 GND 和输入之间有一个 ESD 钳位二极管、该二极管很可能在正向电压为0.3V 时开始导通、因此输入电压为-0.3V (相对于接地)。 最好将其保持在高于-0.3V、更好的做法是使其>= 0V。 因此、理想情况下我会将其保持为0V 或更大、但降至-0.3V 可能相关的风险很小。  

    建议的操作将始终为 0V <= VI <= VCC -但是如上所述、您可能具有一点裕度。  

    此致!

    帕克·道德森