This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:Si 故障问题(在公共论坛中重新打开)

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1296057/ds100df410-si-failure-issue-reopen-at-public-forum

器件型号:DS100DF410
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好、Lucas:

此螺纹适用于 Lanner 的 DS100DF410。

我在公共论坛上打开了一个话题、即 Lanner 还将通过 E2E 与您一起关注此案例、谢谢。

尝试通过重定时器微调 SoC NXP TX 模式以测量 SI 后、出现错误;以下是测量结果。

NXP TX 图形波形已尝试为最佳配置、您可能会看到波形优于通过重定时器1。

Lanner 已通过 SW 对重定时器振幅/去加重进行了微调,但似乎没有来自设置的响应。

此外、他们还就 TI 重定时器的 XFI SI 测量问题咨询了 SI 工程师、该问题曾由 TI US FAE 进行微调、由 EEPROM 通过使用 SigCon 工具的重定时器 EVB 进行设置。

需要解决几个问题:

  1. EEPROM 是否是 DS100DF410的必备器件?
  2. 为什么原始 TX 图形波形优于重定时器输出? 如何进行微调?

期待你的回复, THX。

此致、
戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里附上了一些数字:

    通过差分探头测量 Si:

    NXP SoC TX 模式:

    根据 TI 重定时器的结果:

    原理图:不保留 EEPROM:

    TI 的重定时器 SI 由重定时器 EVB 使用工具 SigCon 进行精细调节、并将映像设置刻录到 EEPROM 中:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    卢卡斯已不在办公室、可以在本周晚些时候跟进。

    同时、我有几个意见/问题。

    [quote userid="482354" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1296057/ds100df410-si-failure-issue-reopen-at-public-forum 通过 DS100DF410是否必须具备 EEPROM?

    我不清楚这个问题、但客户似乎在问 DS100DF410是否需要使用 EEPROM?  DS100DF410不要求使用 EEPROM。  但是、客户确实需要某种方法来配置重定时器。  这可以是其系统中的 I2C 控制器或 EEPROM。

    如果我误解了这个问题、请帮助澄清。

    [quote userid="482354" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1296057/ds100df410-si-failure-issue-reopen-at-public-forum 为什么原始 TX 模式波形优于重定时器输出? 如何微调?

    重定时器的 TX 振幅很小是不寻常的。  我认为客户应该以更大的 TX 幅度为目标、以增加眼睛张开度。  您提到客户已尝试调整 TX 振幅、但未观察到变化。

    您能否分享客户配置重定时器 TX 振幅所采取的步骤?

    如果客户使用带 USB2ANY 的 SigCon Architect 直接配置重定时器、他们需要在 GUI 中选择 TX 振幅、然后点击"Apply to channel"。

    谢谢。

    德鲁