This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:中断功能检查

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1296351/tca6424a-interrupt-function-check

器件型号:TCA6424A

您好!

我在下面有一些问题、请对此提供帮助、谢谢。

1. pin32 INT 是否应用于所有 I/O 端口的 pin1~pin27?

2. pin32 INT 可以作为中断连接到 CPU 的 GPIO,对吗?

3.引脚29和30 I2C 可以连接到 CPU,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我将在 11月27日星期一下班前回复您。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是。

    可以、使用上拉电阻器。

    3.是的,它们是标准的 I²C 引脚。

    另请参阅图9-1中的典型应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    在克莱门斯的帮助下再次确认...

    Unknown 说:
    1. pin32 INT 是否应用于所有 I/O 端口 pin1~pin27?

    可以。 /INT 通过配置为输入的 p 端口上的原始状态更改来触发。  

    Unknown 说:
    2. 引脚32 INT 可以作为中断连接到 CPU 的 GPIO、对吧?

    可以。 这通常用于将/INT 作为"标志"输出连接到 MCU/CPU 的输入、以便控制器器件可以处理 IO 扩展器上的中断、从而确定哪个输入引脚更改了状态。  

    Unknown 说:
    3. 引脚29和30 I2C 可以连接到 CPU、对吗?

    引脚29和30 (SCL 和 SDA)应连接到 CPU 的 I2C 总线、或连接到具有兼容 I2C 驱动器的 GPIO 引脚。 还要确保这些信号线上有上拉电阻器连接。  

    此致、

    泰勒