This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:结温与环境温度间的关系

Guru**** 2779925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1296207/tca6424a-junction-temperature-vs-ambient-temperature

器件型号:TCA6424A

数据表指定了"工作温度"范围-40°C 至+85°C。

参数名称为"Ta"、表示它指的是环境温度、对吧?

存储的绝对最大额定值为+150°C。

热参数全都涉及结温。

建议的结温范围是多少?

是150°C 还是85°C 和150°C 之间的某个地址? (如125°C)?

此致

比约恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;工作温度为环境温度。

    TJ (max)是150 °C (请参阅 [FAQ]器件的最高结温(TJMAX)是多少?)、但当处于建议的工作条件下时、不会靠近它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bjorn:

    我将在 11月27日星期一下班前回复您。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bjorn:

    [报价用户 id="406215" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1296207/tca6424a-junction-temperature-vs-ambient-temperature "]

    数据表指定了"工作温度"范围-40°C 至+85°C。

    参数名称为"Ta"、表示它指的是环境温度、对吧?

    [/报价]

    可以。 当器件正常工作时、向其施加-40C 至+85C 的 TA =环境温度。  

    Unknown 说:
    存储的最大绝对额定值为+150°C。

    器件未与任何部件电气连接。 绝对 在发生损坏前、最高存储温度可高达+150°C。  

    [报价用户 id="406215" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1296207/tca6424a-junction-temperature-vs-ambient-temperature "]

    热参数全都涉及结温。

    建议的结温范围是多少?

    是150°C 还是85°C 和150°C 之间的某个地址? (如125°C)?

    [/报价]

    绝对 最高结温与最高贮存温度150°C 相同。  

    此致、

    泰勒