This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD82:SN65HVD82相关问题

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1296303/sn65hvd82-sn65hvd82-related-issues

器件型号:SN65HVD82

您好,

SN65HVD82运行期间、动态电流发送数据会导致隔离电源的电压调整波动、峰峰值约为200mV。 这种情况是否会影响通信?   影响通信的电源波动范围是多少?

原理图如下:

电源波动情况如下::

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些波动是在电源还是在 VCC 引脚上测量的? (C303将缓冲电源电压。)

    建议的电源电压范围是±0.5V、所以这是可以的。 所需的最小输出电压仅为±1.5V、因此更大的波动应该是无害的。

    如有疑问、请查看差分输出电压(让示波器计算 A−B)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    因此、流明是正确的- C303将有助于抑制一些变化(如果不直接在 SN65HVD3082的电源引脚上进行测量)-无论它不会导致任何实际问题、就像标称电压为 VCC = 5V (哪个原理图指示它应该是) 5V +/- 200mV 仍会将器件置于 4.5V <= VCC <= 5.5V 的建议工作范围内。  

    您可能会看到输出差分电压(VA - VB)会出现一些波动、因为该电压直接源自 VCC -虽然从 VCC 到输出 A 或 B 的噪声会有一定程度的衰减、但它仍可能出现在总线上。 但是、这应该不是问题、因为在 VCC 处、该器件可以将54欧姆电阻器上 A 和 B 之间的最小电压保持在低至4.5V 的水平、并且根据您的定义、最坏的情况是4.8V、所以我认为风险是极低的。  

    对于原理图本身、我 有几条注释

    1.端接(R379)似乎是 DNI -在 RS -485标准中、START 和 END 节点都应使用容差高达+/-10%的120欧姆电阻器进行端接。 如果这是一个中间节点、那么它不是一个大问题。  

    电阻 R378和 R380的电阻非常低,只有510欧姆。 这些节点只能放置在系统的1个节点上、并将总线的最大负载限制为~68个节点。

    本质上、如果您将所有外部电源短路、并从"A"引脚或"B"引脚观察到的接地阻抗(在该分析中、端接被视为 DNI)、则需要>= 375欧姆。 如果您在1个节点放置510欧姆电阻器、则会将总线负载上限限制为~68个节点(假设 SN65HVD3082的输入阻抗为96k)。 但是、如果这些节点放置在2个或更多节点上、则总线将过载、并且可能出现潜在的通信故障。 这还假设没有其他保护器件在总线中加载负载、但与收发器和偏置电阻相比、它们的负载应该非常小。  

    如果您想要在线路上进行这种级别的偏置、并且想要在每个节点上添加电阻器、我建议将电阻器的大小调整为#nodes * 510。 也就是说、如果您的系统有10个节点、并且您希望将电阻器放置在每个 节点上、则尺寸将为5.1k (510 * 10个节点)。

    但是、如果系统少于50到68个节点、并且您仅将510欧姆电阻器放置在1个节点上、则该节点上的端接将不再是120、需要将其更改为136欧姆、以使阻抗正确匹配到120欧姆、 研究端接节点。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森