This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PHY 侧的 Bob Smith 终端

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1296181/bob-smith-termination-at-phy-side

团队、您好!

在我的其中一个1G 以太网(使用英特尔的 I210 (PCIe 到1G PHY) IC) 设计中、在磁性变压器中、 我在 PHY 侧而非电缆侧进行了 Bob Smith 端接。

i.它会影响功能吗?

二. 如果需要、我可以断开全部四个电阻器和电容器吗?

三、结论和建议 否则、在我制造 PCB 时为我提供合适的解决方案。

我谨随函附上我的 Sch 档案。

注:连接到另一个网络设备时,我目前没有获得以太网链路。 即未检测到 eth。

此致、

Prabakaran P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabakaran、您好!

    您是否正在使用 TI 的特定以太网 PHY 器件?  

    如果您能帮助提供与以太网变压器和终端连接的 TI 器件、我或许可以将您更好地分配给正确的团队。

    此致!

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    Bob Smith 端接主要用于电缆上的阻抗匹配。 因此、在电缆侧使用 BOB Smith 端接非常重要、 可降低信号的反射噪声。 如果没有 Bob Smith 端接、则会严重影响信号质量并导致无法链接。 因此、我们强烈建议在电缆侧采用 BOB Smith 终端。

    下面是原理图连接建议:

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin、

    感谢您的答复。

    由于我错误地实现了 Bob Smith 端接(即在 PHY 侧而非 电缆侧端接)、是否可能绕过(或忽略)磁性。 因为已经组装了 PCB、我们处于测试阶段。

    我需要你们的支持。

    请做必要的,

    此致、

    Prabakaran P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parbakaran:

    这是不幸听到的。 一种可能的 尝试方式是在所有中心抽头上将 PHY 侧中心抽头更改为0.1uF、以查看您是否能够建立链路。  我们无法保证这会起作用、因为来自电缆侧的反射噪声非常高、会导致信号质量不佳。

    我们仍然强烈建议更改原理图。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,林希尔曼:

    感谢您的信息。

    让我们做一个如你所说的迭代、并将为你更新。

    谢谢!

    此致、

    Prabakaran P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prabakaran,

    感谢您的尝试。 如果您还有其他问题、请随时告诉我。

    --

    此致、
    林希尔曼