This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55115:原理图符号澄清

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1297925/sn55115-schematic-symbol-clarification

器件型号:SN55115

大家好、我正在为 SN55115创建一个模拟模型。 目前没有适用于 SN55115的 P-Spice 模型、我试图根据原理图重新创建、但我从未在原理图上看到过此符号。 我假设 V (在下面的原理图中突出显示)只是 VCC 的电压输入端口。 这是正确的假设吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chad:

    是的、这只是一个端口、表示它正在承载 VCC。  因此、您的假设是正确的。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会看看我能做些什么!

    此致!

    帕克·道德森