This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601RSCEVM:第5.0代转接驱动器

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DS320PR1601RSCEVM, DS320PR1601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1297242/ds320pr1601rscevm-gen-5-0-redriver

器件型号:DS320PR1601RSCEVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY、、 DS320PR1601

您好!

1.我们可以使用除 usb2any 或 aardvark 之外的适配卡通过 SM 总线对转接驱动器进行编程吗?

2. EEPROM 是否还需要  上述适配卡?

3. DS320PR1601RSCEVM 设计文件中有两个信号,即 SCL_c 和 SCL,sda_c 和 sda,连接到 PCIex16连接器的 B5和 B6引脚。

a) r78和 r79是否在最终设计中放置?

b)如果是这样、当两个 SCL/sda 连接到一个引脚时是否存在任何问题?

 

谢谢。此致、

Shekha Shoukath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 是的、任何其他第三方 I2C 控制器、FPGA 或 ASIC 均可用于对器件进行编程。  

    2)。 与上述#1相同、任何 I2C 控制器都可以用于对 EEPROM 进行编程。 请参阅您的 EEPROM 数据表。 此外、DS320PR1601 GUI 也可用于对 EEPROM 进行编程。

    3A)。 这些是集电极开路信号。 答案是肯定的和否定的。 在放置 R78和 R79时、某些端点可能会出现问题。 在我们的 EVM 中、我们移除了这两个电阻器。

    3B)。 请在上面注意。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SigCon architect 是否仅使用 USB2ANY 或 Aadvark 模块工作?

    谢谢。此致、

    Shekha Shoukath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它适用于其中任何一种。

    此致、Nasser