This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:MDC 至 MDIO 时间延迟问题

Guru**** 2847390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1296213/dp83620-mdc-to-mdio-time-delay-issue

器件型号:DP83620

您好、专家!  

在 我们的项目中、我们将使用 DP83620SQE/NOPB 以太网收发器(RMII 模式)。 在以太网的 DVT 测试部分、我们已经确定了 MDC 至 MDIO (输出)延迟时间相对于数据表的故障。

 

 

  1. 我们观察到的最大延迟时间不是20ns、而是413ns 延迟时间。 请找到随附的图像进行分析。

 

 

  1. 我们还观察到 MDC 时钟为650.1kHz。 请找到随附的图像。  (根据数据表 MDC 频率:典型2.5MHz 至最大25MHz)  

1.我们怀疑 MDC 至 MDIO 的延时时间较长,因为 MDC 时钟极低(700kHz)。 与它们所提到的典型2.5MHz 和25MHz 相比。 请告诉我们、这是对的吗?

2.由于我们检查了 MDC 时钟是基于 TI 驱动程序并且是固定的、似乎无法将它配置为25MHz。  如部分4.7表中提到的那样、是否有办法将 MDC 时钟频率增加到25MHz?

请在同一时钟芯片上

谢谢。此致、

Palanikumar E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 请注意、美国办事处因感恩节假期关闭、下周将重新开放。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 希望今天就能找到答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Palanikumar

    Gerome 目前不在办公室、将在本周向您提供回复。

    感谢您的理解。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在开始部分、我想先说这是一款较旧的器件、其支持仅限于数据表。  

    MDC 是 PHY 的输入、因此这是 SoC 问题。  

    关于图1、我无法确定这是不是 PHY 应响应 SMI 通信的第二部分还是第一部分期间。 我需要清楚地标注整个波形、以及 SMI 通信后转轨的放大照片。

    如果确实加快了 SMI 通信速度、这是否有助于解决问题?

    此致、

    格罗姆