This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:如何连接到 RJ-45

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1295558/dp83867e-how-to-connect-to-rj-45

器件型号:DP83867E

大家好、

我对如何将 DP83867连接到 RJ-45有疑问。
数据表(P.104、图9-2)和 EVM 用户指南(P.12-13、图5、图6)提供了不同的连接方式、是否可以使用其中任何一种?
正极和负极在所有差分线路上交换。
具体如下。
另请参见附件。

客户已在根据数据表和 EVM 设计的两个电路板上执行了1000BASE-T 合规性测试、但他们感到困惑、因为结果不同。
如果您有任何建议、请告诉我。


TD_P_A 连接到引脚1
TD_M_A 至引脚2
TD_P_B 至引脚3
TD_M_B 至引脚6
TD_P_C 到引脚4
TD_M_C 至引脚5
TD_P_D 到引脚7
TD_M_D 至引脚8

数据表:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83867e.pdf


TD_P_A 连接到引脚8
TD_M_A 至引脚7
TD_P_B 至引脚5
TD_M_B 至引脚4
TD_P_C 到引脚6
TD_M_C 至引脚3
TD_P_D 到引脚2
TD_M_D 至引脚1

用户指南:
https://www.ti.com/lit/ug/snlu209/snlu209.pdf

此致、

e2e.ti.com/.../DP83867_5F00_how-to-connect-to-RJ_2D00_45.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 请注意、美国办事处因感恩节假期关闭、下周将重新开放。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对此帖子有任何更新吗?

    我很抱歉催促您。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的敦生:

    Gerome 目前正在度假、现在他将在明天回来。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    出现差异的原因是 PHY 上激活了镜像模式。 这允许对 RJ-45可能位于 PHY 不同侧面的电路板进行反向配置。

    此致、

    格罗姆