This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601RSCEVM:第5.0代转接驱动器

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR1601, DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1297694/ds320pr1601rscevm-gen-5-0-redriver

器件型号:DS320PR1601RSCEVM
主题中讨论的其他器件:DS160PR410、DS320PR1601

您好!

我安装了 SigCon architect 3.0 ,打开它的演示模式. 器件型号仅列出 DS160PR410。  

该工具是否支持 DS320PR1601?

谢谢。此致、

Shekha Shoukath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shekha:

    请确保安装 DS320PR1601的安全资源文件夹中提供的 SigCon Architect GUI 和 DS320PR1601配置文件安装程序。 配置文件安装程序将允许您访问 DS320PR1601器件的 GUI。

    此致!
    大卫