This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8574:PCF8574 I/O 输出电流

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A, PCF8574, TCA9534, TPL7407LA, TLC59108, PCA9534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1291118/pcf8574-pcf8574-i-o-output-current

器件型号:PCF8574
主题中讨论的其他器件:ULN2003ATCA9534TPL7407LATLC59108、PCA9534

大家好、

我对器件 PCF8574RGTR 遇到奇怪的行为。 我正在使用 PCF 来驱动用于驱动 LED 的 ULN2003A。 但是、当我打开 PCF 的输出时、LED 不会亮起。

PCF8574RGTR 的数据表中显示、最大 I/O 输出电流为300uA。

当我转动 PCF 的输出时、它的测量值为0.8V。  考虑到 ULN 的输入阻抗为~13k Ω、因此其输入引脚上的电压为0.8V 意味着 PCF 提供的电流仅为~60uA。 是这样吗? 如果是、为什么它的采购电流不接近300uA? 如果我在 PCF 的输出端放置一个外部100k Ω 上拉电阻器、它可以正常工作、输出电压会达到~1.6V。

当我使用器件 PCF8574TS/3188 (来自 NXP)时、它在没有外部上拉电阻的情况下工作、并且两个器件都具有相同的输出 I/O 电流规格。 有人能解释我遗漏了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    PCF8574在驱动逻辑高电平时具有100uA 的上拉电流源

    您如何写入 PCF8574来配置输出? 我们是否有示波器截图来展示这一点?  

    我预计要至少提供100uA 的电流。  

    二极管上的电阻器是多少、二极管的正向电压是多少?  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    LED 压降约为~1.8V、其串联电阻为4.7k Ω。

    很遗憾、我没有示波器屏幕截图。 不过,我会在未来数天内提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    当我说流经 LED 的电流为=  

    24V - 1.8V/4700 Ω= 4.723mA?  

    ULN2003是否处理这种电流消耗? 如果电流通过 PCF8574、这将超出 TI 提供的 PCF8574以及 NXP 的规范。  

    等待示波器屏幕截图加倍、确认器件写入正确以设置输出。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    很遗憾、我无法提供示波器屏幕截图。 是否可以在没有此调查的情况下进行此调查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    是的、ULN 负责 LED 的电流。   如第一个原理图所示、PCF 仅驱动 ULN 的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在零上测量一个电压表明输出试图驱动高电平、所以 μ I²C 通信应该是可以的。

    ULN 具有65 µA 的典型关断状态输入电流、导通时需要更多电流。 显然、NXP 器件的输出略大于 TI 器件、但保证的最小值仅为30 µA。

    上拉电阻器将能够提供更大的电流。 或者、使用 PCA9534/TCA9534等具有适当推挽输出的器件。 或者、使用具有高阻抗输入的驱动器、如 TPL7407LA。 I²C、使用集成的 I ² C LED 驱动器、如 TLC59108 (F)。