This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD1LIN24-Q1:引脚配置与其他引脚配置进行比较

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD1LIN24-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1297672/esd1lin24-q1-pin-configuration-compare-with-other

器件型号:ESD1LIN24-Q1

大家好、

我知道 ESD1LIN24-Q1是双向的、只想再次检查 是否可以 反向使用?  

如下所示、器件引脚配置表明引脚1是 IO、引脚2是 GND。

但竞争对手 ESDLIN1524BJ 展示的引脚1是 GND 引 脚2是 IO、这与我们的引脚配置相反。 如果我们反向使用它、它会产生任何影响吗?

Br、

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有电气规格都是完全对称的。 方向根本无关紧要。