This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:关于 VOL 法规和有关 P82B96的 IOL 法规。

Guru**** 2878760 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1296389/p82b96-regarding-the-vol-regulations-and-iol-regulations-regarding-p82b96

器件型号:P82B96

感谢你的帮助。

请告诉我有关 P82B96的 VOL 法规和 IOL 法规。

P82B96数据表第8页的注(5)包含以下信息。

"(5)上拉电流的最小值要求200 μA 可确保 VSx 输出低电平的最小值始终超过 VSx 输入高电平的最小值、以消除任何锁存的可能性。

"请告诉我以上一句的含义。 这是否意味着``在任何时候都必须至少有200 μA 流过 IOL?'

或者、只要多个 P82B96的 Sx 端子未直接连接、这是否不是问题?

VOL 的特性图如数据表第11页的图1和图2所示。

数据表仅提到了0.2mA 和3mA 的 IOL、但0.2mA 和3mA 之间的电流值是否有任何 VOL 特性?

此外、认为 VOL 的特性取决于内部 FET 的导通电阻并与 IOL 电流值的幅度成正比是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I²C 是一种双向协议。 因此、P82B96必须能够检测外部器件是否将线路拉低、即使其自身的输出拉低也是如此。 这是通过 P82B52的输出驱动较高的 VOL 来实现的、并且需要外部器件驱动至较低的 VOL。 如果上拉电流低于0.2 mA、则该机制不再起作用。

    多个 P82B96的 Sx 端子绝不能相互连接;请参阅第9.1节。

    您实际上可以假设输出电阻是恒定的;请参阅 [FAQ]当输出电流为 X 或电源电压为 Y 时、输出电压(VOH 或 VOL)是多少? 但您可以简单地将电路设计为具有 I²C μ V 3 mA 限值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    坂本三、

    "(5)上拉电流的最小值要求200 μA 可确保 VSx 输出低电平的最小值始终超过 VSx 输入高电平的最小值、以消除任何锁存的可能性。

    "请告诉我以上一句的含义。 这是否意味着``在任何时候都必须至少有200 μA 流过 IOL?'

    [/报价]

    正如 Clemens 讨论的那样、I2C 要求器件能够在不被锁定的情况下双向通信。 P82B96旨在检测外部器件是否正在将线路拉低、即使其自身的输出被拉低也是如此。 连接到 P82B96输出的外部器件需要驱动到 P82B96输出设置的 VOL 以下、输出电流大约驱动200uA 以上。 任何低于200uA 的电流驱动都可能导致低逻辑信号无法从输出侧传递到输入侧、这对于 I2C 非常重要、因为控制器需要了解下游目标器件是否良好地接收通信。  

    数据表仅提到了0.2mA 和3mA 的 IOL、但0.2mA 和3mA 之间的电流值是否有任何 VOL 特性?

    此外、认为 VOL 的特性取决于内部 FET 的导通电阻并与 IOL 电流值的幅度成正比是正确的吗?

    [/报价]

    目前0.2mA 与3mA 之间的 IOL 没有特性曲线。  

    正如 Clemens 建议的那样、如果系统设计为符合3mA 的 I2C 标准、则两者之间的任何负载都将被自动处理。  

    此致、

    泰勒

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯先生,非常感谢你的详细答复。

    我还想告诉您一些其他信息。

    "因此、P82B96必须能够检测外部器件是否正在将线路拉低、即使其自身的输出正在拉低。 这是通过 P82B52的输出驱动较高的 VOL 来实现的、并且需要外部器件驱动至较低的 VOL。" 我收到了您的回答、但具体而言、P82B96如何确定外部器件是否为低电平? 请告诉我 P82B96识别外部设备低电平的机制。

    如果 P82B96输出为低电平、同时连接的外部器件也为低电平、则会产生电压差、因此我认为 P82BSX 端子上不会出现200μA 消耗电流。 是否通过"电流流流过/不流过输出和 P82B96"来确定连接目标是否较低?

    您能否向我提供一些详细的内部电路方框图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泰勒先生,非常感谢你的详细答复。

    感谢您的解释。 我非常理解您所解释的内容。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P82B96不会测量任何电流、但会测量其 Sx/Sy 引脚的电压。 当电压低于 VIT (约为0.65V;请参阅电气特性)时、低电平来自外部器件、Tx/Ty 引脚驱动为低电平。 当电压高于 VIT 时、信号具有高电平或来自 P82B96本身的低电平(VOL 大于0.67V)、Tx/Ty 保持非活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    坂本三、

    这些回答是否完整回答了您的问题?

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯先生,非常感谢你的详细答复。

    我解决了我当前的问题。 此外,如果您有任何问题,我们将感谢您的合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泰勒先生,非常感谢你的详细答复。

    我解决了我当前的问题。  此外,如果您有任何问题,我们将感谢您的合作。

    我现在就结束这些问题了。