This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:以太网 PHY

Guru**** 2941400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1297295/dp83867ir-ethernet-phy

器件型号:DP83867IR

您好!

我们将 RGMII 连接到 DP83867IRRGZ 以太网 PHY。

 我们需要 rg45连接器、该连接器类似于此制造商器件型号 RJ15221GNL  的尺寸。

附加的图像尺寸 RJ45需要此以太网 PHY  DP83867IRRGZ。

请尽快分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muthuvel:

    您是否在为 DP83867PHY 寻找 RJ45连接器?

    我没有 RJ45连接器的图像连接。 如果您正在寻找 RJ45连接器、任何分立式 RJ45连接器都应与 DP83867PHY 配合使用。

    --

    此致、

    林希尔曼