This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:原理图审阅

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1406, SN65HVD72, MAX3221, SN74AUP2G17, THVD1426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1295057/sn65hvd72-schematic-review

器件型号:SN65HVD72
主题中讨论的其他器件: MAX3221SN74AUP2G17THVD1426、THVD1406

我有一条 RS232通信线路,我一直直接与 esp32通信。 最近、我决定加入 SN65HVD72DR 以提供额外的保护。 由于我已经直接通信了几个月、因此我决定通过保持 RE 处于低电平和 DE 处于高电平来始终保持 Rx 和 TX 处于开启状态。 我认为这会起作用。 但是、现在我已将此收发器添加到开发板中、我没有串行通信。 我是否使用不当?

串行/串行+连接至我的 esp32

Serial_-/Serial_+连接到我要连接的设备。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J3T、

    感谢您将此帖子发布到 E2E、我们的专家已收到通知、并将在美国的感恩节假期后进行回复。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS–232和 RS–485有很大不同。 您实际上在使用哪一款?

    此原理图不完整。 Serial+/-信号到底是如何连接的?

    SN65HVD72是一款半双工差分收发器。 拉至 DE 高电平时、它将始终在 A/B 引脚上输出 A 信号、因此您将无法接收任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要它作为 RS232工作。 Serial+/-直接连接到 esp32。 以前,我刚刚有 serial_-和 serial_+直接为 esp32没有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、ESP2-232是电压高达±15V 的电气标准;RS 不支持该标准。

    MAX3221等 RS 至232收发器或 SN65HVD72等 RS 至485收发器的用途是在不同电气协议之间进行转换。 这不是你想要的。

    我不知道你想保护什么。 对于过压、可以使用原理图中所示的 TVS 二极管。 要将 ESP32与外部引脚隔离、可添加诸如 SN74AUP2G17的缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有办法使这个 sn65hvd72实际通过 RS232进行通信或我是否需要执行 max3221?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN65HVD72仅适用于 RS 至485信号。 MAX3221仅适用于 RS -232信号。 (您确定您有 RS -232信号吗? 如果您实际使用了它们、则很可能会油炸 ESP32。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我去抓取一个与 此相关的串行工具。 它使用 SP485收发器。 我在前面讲过这个原理图、不记得我为什么要沿着这个路线走。 我的信号实际上是 TTL。 很抱歉我对这个问题感到困惑。 我选择了 SN65HVD72作为我的 IC、因为它似乎是适用于 sp485的器件。



    我将在出厂设置中附加该收发器的原理图。 如果 SN65HVD72的配置完全一样、其工作方式会一样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、RS 至485收发器使用此标准引脚排列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该适用于 TTL、无问题正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;RO、/RE、DE 和 DI 引脚使用 TTL 电压电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J3T:

    正如克莱门先生指出的,您正在使用的设备是 RS485收发器,它不像 RS232收发器那样工作。 您当前的配置只允许您通过 DI 发送数据、您只能在 RO 上接收相同的数据。  

    我想问一下、您的通信距离有多远? 目前、您的原理图中没有端接电阻器。 这并不总是必需的并且有利于节省功耗、但如果您要通信的距离很远、那么您可能需要端接以确保信号不会在接收端衰减。   

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是尝试在5英尺以上的范围内进行通信、 是否可以修改此设置以便使用此收发器将其连接到 TX 和 Rx?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下应用手册展示了如何构建需要一个额外 IC 的自动方向电路。

    https://www.ti.com/lit/ug/tidubw6/tidubw6.pdf?ts = 1701204863727&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    否则、您可以查看自动定向 RS485器件、如 THVD1406 (此器件支持500kbps、似乎能满足当前 SN65HVD72的速度要求)或 THVD1426 (12Mbps、对于您的设置而言可能太多、越快越好)。

    此外、我可能会在 A 和 B 之间放置一个120欧姆 DNP (请勿组装)电阻器、以防后续需要。  

    -鲍比