This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS3487:SN65LVDS3487与 dslvds1001

Guru**** 2523210 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS3487, DSLVDS1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1296980/sn65lvds3487-sn65lvds3487-vs-dslvds1001

器件型号:SN65LVDS3487
主题中讨论的其他器件: DSLVDS1001

SN65LVDS3487与 dslvds1001

您好!

我遇到了使用  dslvds1001代替 SN65LVDS3487的问题、因此计数器接收器停止响应

你能不能指导我这两者之间有什么区别?  根据数据表、这两个驱动器都是 LVDS 驱动器、我的 RCVR 硬件是 FPGA LVDS RCVR

我有两个硬件组件连接到 FPGA 板、一个使用  SN65LVDS3487、另一个使用 dsrvds1001

计数器器件硬件输入对应于通过由 SN65LVDS3487而不是 sslvds1001组成的硬件发送的命令

如果可以做任何事情、请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个器件都应输出有效的 LVDS 信号。

    使用示波器查看其输出时、是否有不同之处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam

    您运行的最大数据速率是多少?

    您是否有可以查看的原理图?

    您是否有 LVDS3487和 LVDS1001器件的示波器截图?  

    看看这两款器件、它们具有您期望的标准 LVDS 输出。 我看到的主要区别是 LVDS1001具有更好的典型信号速率与传输距离。 在本例中为"更好"、可能具有稍快的压摆率、从而具有略多的过冲/下冲、但我并不认为这肯定是一个大问题。 如果我们可以查看一些示波器、看看它是否有任何问题、可能会有所帮助。

    -鲍比