This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:远端环回模式

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1296905/dp83826i-far-end-loopback-mode

器件型号:DP83826I

专家、您好!

我们需要一个支持远端环回模式功能的热网络 PHY、因此我们将回顾 DP83826I。

数据表中详细介绍了该特性。

支持远端环回模式、对吧?

您还能介绍一下与测试远端环回模式相关的寄存器和设置版本吗?

此致、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    远端反向环回可以通过0x0016位[4:0]进行编程

    --

    此致、

    林希尔曼