This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV3241:了解支持高工作温度的产品

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UR906Q-Q1, DS90UR905Q-Q1, DS92LV3241, DS90CR285

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1297130/ds92lv3241-inquiry-about-products-that-support-high-operating-temperature

器件型号:DS92LV3241
主题中讨论的其他器件: DS90CR285、DS90UR906Q-Q1 、DS90UR905Q-Q1

您好!

我的客户正在将 DS92LV3241/2和 DS90CR285/6用作 LVDS 接口。

这些产品的最高工作温度为85度。

他们正在寻找功能相同但支持最高105或125度工作温度的产品。

您能否分别为 DS92LV3241/2和 DS90CR285/6推荐合适的替代产品?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    对于 DS92LV3241/2对、我没有找到任何输入总线宽度为32位的其他 TI SERDES 对。  

    对于 DS90CR285/6对、我没有找到支持最高工作温度为105C 且采用28位宽输入总线的 TI SERDES 对。 确实支持最高工作温度105或125C 的器件使用了24位 RGB 输入+ 3个视频同步信号(例如 DS90UR905Q-Q1和 DS90UR906Q-Q1)。  

    客户是否需要支持32位28位宽的输入总线?

    此致!

    插孔