This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1EVM:ALP 中未检测到 EVM

Guru**** 2752985 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1EVM, ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1296435/ds90ub960-q1evm-the-evm-is-not-detected-in-alp

器件型号:DS90UB960-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: ALPUSB2ANY

我有我的 DS90UB960-Q1EVM。 模拟 LaunchPad 启动时。

我无法查看/检测 EVM。

同时,如果 Aardvark 连接到 J9连接器(外部 I2C ) 并启动 ALP ,我可以看到 USB2any 和 Aardvark。 "但是、如果我选择其中任何一个、ALP 工具不响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 您是否已从 https://www.ti.com/tool/ALP?下载 ALP 和最新的 ALP 配置文件
    2. 您是否曾尝试将计算机连接到 EVM 上的 mini-USB 端口(J37)、然后运行 ALP 软件?
    3. 如果您连接到 EVM 上的 J9、那么您是否正在使用外部 USB2ANY 模块?
    4. 您能否发送一份当您说 ALP 工具没有响应时 ALP 是什么样子的屏幕截图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 您是否已从 https://www.ti.com/tool/ALP?下载 ALP 和最新的 ALP 配置文件 是最新  
    2. 您是否曾尝试将计算机连接到 EVM 上的 mini-USB 端口(J37)、然后运行 ALP 软件?  
    3. 如果您连接到 EVM 上的 J9、那么您是否正在使用外部 USB2ANY 模块? 是如果我连接 Aardvark、则只有我可以看到设备已连接
    4. 您能否发送一份当您说 ALP 工具没有响应时 ALP 是什么样子的屏幕截图? -随附
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的计算机是否同时连接到 mini-USB 端口(J37)和 I2C 引脚(J9)?

    当 ALP 上电时、它会在 I2C 总线上发送多个 I2C 读取命令。 如果同一 I2C 总线上有多个主机发送冲突的 I2C 命令、则 ALP 可能会崩溃。

    您是否可以仅尝试将计算机连接到 mini-USB 端口(J37)并断开 J9上的 Aardvark、以查看 ALP 现在是否工作? 如果它不起作用、您能否发送您看到的内容的屏幕截图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果仅连接了 USB。我没有看到检测到任何设备 。请参阅快照。

    注:

    如果连接 Aardvark,则仅检测 USB2any 和 Aardvark。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果仅连接了 USB。我没有看到检测到任何设备 。请参阅快照。

    如果连接了 Aardvark、我可以看到 USB2any 和 aardvark。现在、如果我选择 Aardvark 无响应、但  

    如果  选择了 USB2any、我可以看到串行器(检测到953、但在设计中 SER USED 为933)已连接(例如 PORT2)、请参阅快照

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在仅 USB 连接中未看到任何内容、则意味着 ALP 无法通过 I2C 与960芯片通信。 960 EVM 板具有板载 MSP430、可以转换 PC 和960芯片之间的 UART 和 I2C 事务。

    可能是 UART 总线上的 ESD 二极管损坏、甚至 MSP430芯片损坏、这就是 mini-USB 端口连接无法正常工作的原因。 是否具有可用作替代器件的外部 USB2ANY 模块的访问权限?

    https://www.ti.com/tool/USB2ANY

    在第二个屏幕截图中、我对您的设置有点困惑。 是否要将933 EVM 连接到960 EVM? 或者您是否正在将933摄像头模块连接到960 EVM?  

    如果连接的是933设备、则有效 IDX 地址不应为0x30。

    您的屏幕截图似乎也表明960 EVM 处于 CSI 模式、但应该处于 RAW 模式。

    如果您已将 S1开关正确设置为其中一种原始模式、但 ALP 显示的是 CSI 模式、则 ALP 似乎实际上没有检测到任何内容、并且处于演示模式。 在"Preferences"窗口下、您能否检查 Demo Mode 窗口是否已选中?

    如果选中该复选框、则表示 ALP 正在演示模式下运行。