This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT250:输出激活逻辑

Guru**** 2851740 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1297690/sn65lvdt250-output-activation-logic

器件型号:SN65LVDT250

您好!

我找不到输出使能(DE)引脚的组合逻辑表。
该元件的数据表似乎不如其他 LVDS 元件的数据表完整。
有什么补充吗? 或者、至少有没有适用于输出激活的补偿?

提前感谢、

此致、

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第2页上的逻辑图显示 DE 输入为高电平有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    但我找不到任何有关激活阈值电平和电流消耗的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DE 引脚是普通 CMOS 输入。 第5页的建议运行条件和输入电气特性表中介绍了这些参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的反馈。  我能否考虑 SN65LVDT250组件的下表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢:)