This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD5S115:TPD5S115器件技术咨询

Guru**** 2772125 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD5S115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1295339/tpd5s115-tpd5s115-device-technical-consultation

器件型号:TPD5S115

在 TPD5S115电路设计中使用该器件有哪些优势? HDMI 认证有什么帮助?

2、HDMI 音频支持多种类型。 HDMI 源如何识别 HDMI 设备类型并输出相应的音频源?

HDMI 源是否需要 DDC 接口? 如果不是、问题是什么?

4.目前、我们会遇到 HDMI 接口的 I2C 与 TPD5S115连接的问题、源端会出现异常。 一旦源断开、输出音频信号将正常。

对于此问题是否有任何分析指导? HDMI 器件上 I2C 的一般状态是什么?

5.关于 TI 的 HDMI 配套芯片 TPD5S115、有一个问题需要原厂确认、即 HPD_A 管脚、里面是否有下拉电阻;

我没有从规格中看到任何相关信息;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tonyx.Wu:

    在本周的假期中、许多设备专家目前不在办公室。 他们将对此进行调查、并在他们返回时为您提供响应。 请相应延迟。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助您尽快进行查看。 我们急于解决这一问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tonyx:

    很抱歉耽误你的时间。

    它是一个从其他产品线移动的部件。  

    我对该器件不是很熟悉。 我发现 EVM 缺货。 我无法在板上进行验证。

    我已向负责此设备的同事发送了一封电子邮件以寻求帮助。

    希望他很快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要催促他回答,托尼克斯。